igus缠绕式耐磨滑动轴承可减小高负载应用带来的磨损

Jen Chen | 11 11 月, 2021

在测试中,免润滑且免维护的高负载轴承iglidur TX2的耐磨性能比过去的重载解决方案提高了3.5倍

针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。

对于工程机械和农用车辆来说,轴承需要每天在建筑业或采矿业作业的严峻工况下运行。例如寒冷、高温、灰尘和污垢等,这些对轴承支承点的损伤都非常大。来自运动塑料专家igus的滑动轴承技术,是一种常见的替代金属的解决方案。TX2缠绕式滑动轴承内层使用到的另一款材料,属于可用注塑成型工艺的高负载系列材料。

高负载,低磨损

由高强度的线材织物制成的耐磨滑动轴承外层部分,适用于高负载应用。在高负载工况下,这款特殊交织设计的高强度部分可以承受很大的压力,最大抗压强度可达400 MPa。这款新材料已经在占地3800平方米的igus测试实验室的室内外测试台上进行了大量测试。配合硬铬轴的轴测试表明,iglidur TX2的耐磨性是标准高负载材料iglidur TX1的3.5倍左右。与所有iglidur滑动轴承一样,由iglidur TX2材料制成的轴承也满足自润滑、干运行要求。这样可以避免灰尘粘附在支承点上,降低了维护和维修的成本,也减少了由于润滑不足而导致的机器故障。 此外,这款材料还耐高温,耐化学品性和耐潮湿环境,因此制成的滑动轴承也可用于许多其他领域。其耐腐蚀和耐海水侵蚀的特点,适用于海工的环境工况。该材料制成的轴承直径最大可达2800毫米。在开发之初,iglidur TX2就考虑到了在水下和陆上应用中的可持续性。德国igus公司iglidur滑动轴承技术部负责人Stefan Loockmann-Rittich解释说:“我们通过设备商了解到,即使是小型挖掘机,每年也要消耗50至60升的润滑剂。所以,免润滑的iglidur TX2轴承可以带给用户至少三个好处:首先,无需润滑油或润滑脂,节省了润滑成本;其次,这也节省了维护时间;其三,避免了润滑剂释放到环境中,保护了环境。” iglidur TX2已作为标准产品系列上架,现货供应的产品直径可选范围为20至80毫米。

PM2421-1 免润滑的高负载耐磨解决方案iglidur TX2使用寿命长,可节省成本,适用于建筑行业和农业机械。(来源:igus GmbH)

新闻联系:

王波

市场部经理

易格斯(上海)拖链系统有限公司

上海市奉贤区环城北路50号

201401 上海

电话:+86 – 21 – 8036 6996

传真:+86 – 21 – 8036 6997

awang@igus.com.cn

www.igus.com.cn/press

关于易格斯:

易格斯研发和生产工业运动塑料。这些免润滑、高性能的工程塑料在任何运动应用中都能精进技术,降低成本 在能源供应中,由易格斯耐磨工程塑料制成的高柔性电缆、塑料滑动轴承、直线滑动轴承和丝杠技术,均是全球市场的领导者。这家总部设在科隆的家族企业目前在全球35个国家开展业务,拥有超过4,150名员工。2020年,igus® 的销售额达7.27亿欧元。在业内最大的测试实验室的研究不断为用户带来创新和更多的安全性。234000件产品常备库存,并可在线计算使用寿命。近年来,公司不断通过内部创新扩大规模,例如滚珠轴承,机器人驱动器,3D打印,用于精益机器人的RBTX平台和用于工业4.0的“智能塑料”。在其中最重要的环境投资是“chainge”计划-回收使用过的拖链-以及参与一家利用塑料废料生产石油的企业。(Plastic2Oil).

“igus”, “Apiro”, “chainflex”, “CFRIP”, “conprotect”, “CTD”, „drygear“, “drylin”, “dry-tech”, “dryspin”, “easy chain”, “e-chain”, “e-chain systems”, “e-ketten”, “e-kettensysteme”, “e-skin”, “e-spool“, “flizz”, “ibow”, “igear”, “iglidur”, “igubal”, “kineKIT”, “manus”, “motion plastics”, “pikchain”, “plastics for longer life”, “readychain”, “readycable”, “ReBeL”, “speedigus”, “tribofilament“, “triflex”, “robolink”, “xirodur”, and “xiros” 等注册商标在德意志联邦共和国及其他国家和地区均受法律保护。

您已经发表过意见了!