电缆的载流量
Jen Chen | 25 10 月, 2021
电缆的载流量是选择电缆时需要考虑的关键性参数之一,尤其是在动力传输领域,或在选择电机电缆和伺服电缆时。
DIN VDE 0298-4对载流量的定义是:
“载流量是指在一定条件下,导体能够连续承载而不致使其温度升高至超过规定值的最大电流。”
但这究竟意味着什么?我们需要考虑什么呢?

电缆的载流量具体指什么?
如上所述,重点是电缆上的电流负载不使导体超过特定的温度。
这里所说的导体的最高温度一方面与材料有关,另一方面也与具体的应用有关。根据不同的标准,它可能会有所不同。
例如,对于要更长时间使用的电缆,它的载流量就可以用其他的载流量值来定义。这样做的原因是电缆的安装太费劲。
基于这个原因,有时即使所使用的材料相同,但在不同的标准或建议下,最大电流值也可能会不同。
电缆的最大载流量由哪些因素决定?
电缆的载流量取决于以下物理量:
• 所用电导体的电阻[R],以及电流和环境作用下的导体温度
• 所用绝缘材料的最高允许温度
• 电缆的使用环境和工作条件

拖链电缆的载流量有何特别之处?
目前为止,无论是机械层面还是电气方面,没有任何标准对拖链电缆有所提及。
因此,大家一般采用针对柔性(flexible)电缆的标准或规范来定义拖链电缆的载流量。
这些标准仅在特定条件下适用。
经过大量的测试后我们发现,标准值不能适用于所有情况。标准值仅考虑了导体的最高温度,它可以直接反应在导体绝缘层上。此处不考虑拖链中的特殊条件。
然而,随着时间的推移,导体的温度会到达外护套,所以外护套会逐渐升温。随着外护套的温度升高,它的强度也会改变,它会变得越来越软。
但是,对于拖链应用,电缆外护套有一个重要的任务:
它要为芯线提供机械防护,使其免受外部损坏。此外,它也是拖链电缆整个结构的重要组成部分。
所以,如果外护套因为导体的温度升高而变得过热,那么它的机械性能会发生变化。这将会对正在拖链中不间断运行的电缆造成破坏。
为此,易格斯列出的载流量值(在样本册的附录中)不仅是根据通常的标准评判得出的电流值,还包括了对拖链的机械部件进行的评估。

总结:在拖链中使用电缆更安全
样本册中列出的chainflex高柔性电缆的最大载流量值不仅涉及电气限值,还涉及在拖链中的特殊机械负载。因此,与通常的标准值相比,这些数值能保证更高的安全性。
我们提供多种类型的电缆供用户选择,您可以根据您的应用从中选出适合的一款。选择电缆后,您可以使用我们的在线使用寿命计算器计算所选电缆的使用寿命。

如果您有任何问题,欢迎与我们联系!