工业门中的电缆

Jen Chen | 15 9 月, 2021

入职 igus 后,总有人问我“你们究竟是做什么的?”或“什么地方会用到这些电缆?”老实说,我很难给出确切的答案。因为我们的电缆用途广泛,只用几个例子难以解释清楚。以库房门为例,在一个客户项目中,我就处理了很多关于“工业用门中的电缆”问题。

工业装载用门

在一个物流中心,客户正为库房门寻找合适的电缆,他心目中的理想电缆应能保证物流中心远离故障,平稳运营。这是因为货车的行程通常有严格的时间规定,其中也包括坡道上的装载时间。如果在这个阶段出现停顿,就会对整个后续流程产生影响,有时还会产生不必要的费用。

无论如何,货运代理都面临着巨大的压力,而能否准时交货往往取决于他们无法控制的外部因素。一旦整个物流链上的某一个环节停止工作,整个物流系统就会陷入停滞。如果库房门能无故障运行,那么这种情况将大为改观。

工业门对电缆的要求

库房门每小时最多开合 30 次,而每天都有无数的卡车往来装货,具体取决于货运公司或仓库的规模。虽然电缆通常是用在库房门内干燥的环境,但在规划时我们不能忽视外部环境条件,如热和冷。在选择合适的电缆时,我们不仅要考虑每天或每小时电缆的循环运行次数和行程,门的高度和弯曲半径也同样是重要参数。

另一种类型的工业门就是所谓的滑门。这类型的门大多在户外使用,因此在选择电缆时考量的信息会有别于上一个示例。

相比室内的门,这些滑门所处的环境存在多种外部因素,如环境温度,雨水造成的湿度和水分等,因此应选择更高质量的电缆。

在这些应用中,电缆的引导通常是通过 micro flizz 系统实现的。该系统无需维护,易于组装,只需要很少的空间,并提供现成的导槽。

客户使用的是哪种电缆?

现在回到要为物流库房门选择电缆的客户案例,我们为其选择了 CF211。鉴于现有的传感器技术,我们决定使用数据电缆。由于不存在极端温度条件,而且电缆处于库房的干燥环境中,因此我们使用了 PVC 外护套。得益于芯线的双绞结构,这种电缆非常适合这类型的应用。

有时为满足不同的要求和传感器,就需要用到其他电缆。涉及到安全运行问题时,更是要确保所有组件都能可靠运行,包括电缆。例如,必须确保不会发生人员被门夹住的危险情况。为此,我们还在门的闭合边缘布置了安全杆。

适用于工业门的电缆

选择合适的电缆并不是想象中那么简单,有时候仅仅翻看一眼产品样本册是不够的。要选择合适的电缆,不仅要考虑到诸如环境温度等外部因素,而且还要考虑到应用匹配的规格,以及行程和弯曲半径等机械参数。

为此,我们与客户通力合作,共同找到一个技术角度无可挑剔的解决方案。自那时起,这些库房门就一直平稳工作,未发生任何故障。

您是否也在为您的工业门或其他移动应用寻找合适的电缆?请联系我们,我们将很乐意为您提供帮助。

您已经发表过意见了!