总线电缆用于长行程?
Jen Chen | 15 9 月, 2021
今天我想和大家分享一个客户案例,也正是前几周的这个拜访促使我写下这篇博客文章。文章的主题是用于长行程的总线电缆。
具体是这样的,该客户负责搭建加工泡沫材料的系统,其中就涉及到各个加工步骤之间的材料运输。由于这些运输多为长行程,因此客户使用了我们的 e-chain 和 chainflex 电缆。

长行程
在长行程应用中,我们的电缆产品必须持续承受高应力。
但这次与客户沟通的重点并非电缆的机械性能。
因为每当我们谈到长行程,电缆的最大传输距离问题总是跃然纸上,比如说最典型的总线电缆。

经过讨论后我了解到,客户应用的行程约为 100 米,计划用电机电缆、控制电缆和 Profinet 电缆进行连锁配线。

传输长度
当客户说到 Profinet 电缆时,我不由得大吃一惊。原因何在?
因为并不是所有电缆都适用于所有传输长度。由于使用的导体限制,电缆会随距离增加而产生损耗,因此其传输长度总是有限的。
距离越长,即电缆越长,其传输的数据或动能的损耗就越大。大体上您可以将其想象成一根软管,如果软管上有洞,那么最终到达另一端的水量将会远远少于最初流入的水量。现在假设我们知道每米软管上有几个洞,那么从软管末端流出的水量将取决于软管有多长。正因为洞的存在,所以最终通过的水量会随距离加长而变少。在电缆导体中,我们可以将这些洞视为衰减值,或者是来自外部的干扰,这些干扰会随着电缆长度而增加,这就是为什么距离越长,损耗越大。

行程越长,数据或动能不能到达电缆末端的风险就越大,最终将无法实现理想的传输。因此,我们必须深入讨论这些项目,尤其是涉及到长行程的应用。其中包括起重机、门架或长生产线。请联系我们,我们将竭诚为您提供关于传输长度和合适的电缆的建议。

如果用铜线长距离传输 Profinet 信号,数据的传输可能会出现问题。
铜导体传输Profinet的替代方案
如何实现?
我们与客户联合制定了一个替代方案。
针对这种情况,我们为长距离传输 Profinet 信号选择的替代方案是 chainflex 光缆。
有了光缆,长距离传输信号不再是问题。这是因为与铜导体相比,光纤的衰减要低得多。

现在,客户在系统中使用光缆来传输 Profinet 信号。配合转换器,电信号会在进入光缆前变成光信号,并在出去后变回电信号。自此,客户的数据传输问题被解决,由 e-chain 和电缆组成的系统运行平稳,在所述的应用中,其使用寿命可获36个月质保承诺。
您是否也来自起重机行业或物料运输行业,是否有长距离的应用需求?欢迎联系我们,我们将为您的项目提供合适的电缆。