滑动轴承技术实现无润滑同步
Ahren Xia | 4 2 月, 2021
在包装设备中,有很多不同的方式来同步多个调整机构。 但是,哪种对我和我的应用是最合适的? 这个问题通常不容易回答。 但是,如果这种方式简单而不复杂呢?

目前市场上有哪些选择?
市场针对不同的应用提供了不同的解决方案。 最常用的系统是金属转角齿轮箱。 在这里你可以找到大量的方案。 有多种尺寸和设计可供选择。 对于大功率传输,也有合适的解决方案。 通常,这些齿轮箱比较贵并且需要维护。
另一种可能性是带有锥齿轮的转角传动的开放式设计。 该解决方案设计简单且具有成本效益。 但是,由于其开放式设计,容易受到污染,需要定期润滑。 不可忽视的是由于齿轮暴露而造成人身伤害的风险。

有什么替代方式?
由高性能工程塑料制成的drygear® Apiro模块化变速箱。 我们已经解决了现有市场中标准方案的问题,并为此专门从robolink模块化系统改装了robolink D变速箱。 新的Apiro组件也非常适合同步任务。 Apiro变速箱提供了所有必要的东西。 但最重要的是,它具有免维护且免润滑的具大优势。 安装的组件由工程塑料制成,可确保干运行。 这具有非常明显的优点。
https://www.igus.com.cn/info/modular-robot-gears-apiro
如果我们在很脏的地方运行Apiro变速箱,污垢颗粒将不会粘附在变速箱中的油脂上。 同样,在清洁系统时也没有将润滑剂从变速箱中冲洗出来的风险。 无需维护或重复润滑,并且排除产品污染。 Apiro变速箱所使用组件的良好的耐腐蚀性也起着重要的作用,尤其是在饮料或食品行业中。 这些行业的清洁通常是采用添加化学介质的湿法进行,传统的金属方案就会存在问题。
https://www.igus.eu/info/industries-beverage?L=en
drygear® Apiro模块化变速箱所使用的大多数组件都是通过工程塑料注塑而成,与金属方案相比具有很大的成本优势。 另一个重要方面是使用寿命。 通过在实验室中进行的大量测试,我们可以对预期的使用寿命做出明确的陈述。
您还有什么疑问吗?我们很乐意在您的选型过程中为你提供线上线下的技术支持!