Xiros塑料滚珠轴承用于汽车内饰
Lynna Liu (刘银) | 16 9 月, 2020
现代的汽车内饰有很多种控制元件,我们可以控制温度、后视镜甚至变速换挡。虽然智能语音、触屏控制越来越流行,但机械控件响应及时、精准,调度之后可迅速检查所作的选择,仍然是主流汽车的控制元件首选。
对汽车设计来说,提升内饰档次其实是一个很艰巨的工作,有些人无需碰触方向盘或启动汽车,仅仅在进入车内短短几秒钟就会因内饰印象给车辆品质作出苛刻的判断。进到车里后,摆弄一下扶手、手套箱、按下升降玻璃的开关,除了视觉、触觉,还有操纵手感、噪音等,影响我们的主观体验,哪怕是转动旋钮的一个瞬间,都可能成为购车用户做决定的关键。
Xiros自润滑塑料滑动轴承自重轻,灵活,无需额外润滑,以下是3个非常适合使用塑料球轴承的地方:

1.空调调节器
为了在各种天气条件下舒适出行,理想的温度和空气流量调节是必不可少的,现在几乎所有新车都会配置空调系统。塑料滚珠轴承与金属的相比,在这里的成本和设计自由度方面有着较大的优势。

2.电子换挡旋钮
现在几乎所有的品牌都有自动变速箱车型。因为传统的变速杆很少移动,因此在新型的燃油车和电动汽车中被优雅的旋钮所取代。无润滑剂,轻便且耐腐蚀的聚合物滚珠轴承是此处理想解决方案。

3.多媒体界面(MMI)和其他旋转调节器
信息娱乐系统的控件位于仪表板旁边和中央控制台上,控制导航系统或喜欢的音乐。由于xiros®滚珠轴承使用了摩擦性能优化后的塑料,因此这种塑料滚珠轴承非常适合该应用领域。另外,注塑工艺允许零件有更多的设计,可以从结构上设计出既旋转又锁定的功能。
iglidur®滑动轴承也适用于其他旋转执行器-优化的塑料,用于高质量和易于调节的控制。

塑料滚珠轴承优势:

- 轻质
塑料滚珠轴承与金属的相比,重量大幅度减轻。积少成多,减轻的重量越多,燃油效率越高,排放减少,更有益我们的环境。 - 成本低
价格是汽车客户最普遍的关注点,在内饰旋钮的多个备选方案中,塑料滚珠轴承的成本优势略胜一筹。另外,设计宽度小一些的滚珠轴承,塑料方案比金属的在价格方面会更有优势。 - 特殊化设计:零件集成&更少组件
注塑件的设计可以更加灵活、个性化,比如滚珠轴承密封,外径上做槽(就像导辊一样),集成到现有件里面都是能实现的。 - 低转动扭矩
因为自润滑滚珠轴承内部没有润滑剂,更容易转动。所有的滚珠轴承在装配好之后都会调整到最佳状态,启动扭矩非常小。 - 免润滑
同样因为材料自润滑,塑料滚珠轴承完全不需要维护。润滑剂的使用减少对保护环境大有裨益,同时,还不会出现像金属配合件那样一抹一手油的尴尬。
在这里,我们真诚的向您提供更多关于塑料滚珠轴承的特性和应用场景。现在就预定您的样品吧!

您可能感兴趣的应用:

刘银/Lynna Liu
电话:021-80366201
邮箱:lyliu@igus.net