全球首款工程塑料伸缩导向装置,重量减轻64%
Kevin Huang | 22 7 月, 2020

注塑成型且经济高效的新型drylin伸缩导轨,可轻松实现延伸
igus推出的全球首款工程塑料伸缩导轨,再一次展现了塑料的无限潜力。它不仅轻巧、可快速装配,而且因采用注塑成型工艺而更具经济效益。它的应用范围也非常广泛,可以帮助抽屉、座椅和头枕等位置轻松实现抽拉和调节。此外,它是完全由igus耐用且耐磨的高性能工程塑料制成的。新型drylin直线导轨提供三种颜色可选,以满足不同应用需求。
在飞机、汽车、火车和家具制造中,除了耐磨性能,部件的轻量化和快速装配也是至关重要的。因此,igus开发出了完全由高性能工程塑料制成的伸缩式导向装置,并作为drylin NT系列的拓展产品上市。现在,igus向用户提供由铝或工程塑料制成的伸缩式导向装置。由于采用了耐磨的高性能工程塑料,导向装置可以平稳均匀地滑动。对飞机和汽车的座椅调节装置或抽屉来说,每节省一克重量都是很重要的。“因此我们开发出首款完全由高性能工程塑料制成的伸缩导向装置。与drylin NT-35伸缩导轨相比,其延展长度相同,但重量减轻了64%。”drylin直线驱动技术部门经理Stefan Niermann解释说,“如果将飞机上十个厨房容器(每个容器含六个抽屉)中的金属导轨都更换成新型工程塑料伸缩导轨,那么容器重量可以减少十一千克,这能够让空客A340-400飞机在20年的飞行过程中节省33吨燃油。”不使用滚珠是新型工程塑料导向装置的另一个优点。而且不需要外部润滑剂。因此,这款耐腐蚀的导向装置也适用于包装或医疗技术等对卫生级别有要求的领域。
适合任何应用的解决方案 新型工程塑料伸缩导轨的长度为150毫米,延展后总长度可达300毫米。通过卡扣式挂钩设计,可以快速、直观地安装导向装置。为满足不同应用需求,这款drylin伸缩导轨提供白色、浅灰色和深灰色可选,并可根据客户需求提供定制颜色和延展长度。除了工程塑料制成的伸缩导轨外,igus还提供高刚性的硬质阳极氧化铝导轨,即drylin NT伸缩导向装置,它提供35毫米和60毫米的宽度可选,均可承受更高的负载。其连续延展长度可达1200毫米或2000毫米。