用于igus线性轴的新型dryve电机系统,轻松实现自动化控制
Sebastian | May 22, 2020
igus电机控制系统dryve D3和D1可用于简单和复杂的线性系统控制
除了带直流电机的drylin E直线滑动轴承线性轴外,igus现在还开发出一款经济高效且易于使用的控制系统——dryve D3 。它无需软件或计算机就可以控制线性系统。此外,igus还进一步优化了用于步进电机、直流和EC/BLDC电机的控制系统dryve D1。它可以用于较复杂行程的电机控制系统,并可通过浏览器直观操作、实现现场修改。
在drylin直线导轨的产品系列中,igus多年来一直向用户提供适配步进电机或直流电机的免润滑直线导轨。就“drylin E 直线导轨”系列而言,用户可以将这些即装即用、具有不同安装尺寸的电动轴配置用于单轴或龙门结构,例如位置和高度调节或拣选放置应用。为便于控制和操作轴,igus 的 D3 dryve 现在提供一个用于简单移动的控制系统,D1 dryve 提供一个用于更复杂任务的控制系统。这样可以在不编程的情况下自动执行各种任务。
dryve D3:可快速设置以直接实现自动化
新型的dryve D3控制系统适用于所有标准直流电机。只需连接上24伏的电源,即可通过DiP开关设置操作模式、终点位置开关、加速度和电机的参数。此外,可以使用旋转控制器调节速度。电流限制则通过另一个控制器的螺丝刀完成。因此,只需几个简单的步骤,控制系统就可以投入运行。LED显示器通过不同颜色向用户指示出控制系统的当前状态。成本效益高是 dryve D3的另一个优点。因此,即使是没有编程能力的中小型公司也可以使用电动线性轴,来实现系统的自动化。新型的dryve D3控制系统可用于家具制造,如厨房的伸展台面,或是用来关闭窗户。对于控制线性机器人等较复杂的任务,用户可以采用直观的dryve D1控制系统来控制步进电机、EC/BLDC和直流电机。
dryve D1:新的直观界面,适用于复杂的控制系统
在德国纽伦堡电气自动化系统及元器件展览会上, igus 公司展示了具有全新直观界面的dryve D1控制系统。用户可以通过计算机、智能手机或平板电脑上的浏览器轻松设置电机控制系统。清晰的界面有助于用户正确设置相关参数。igus公司的drylin E直线导轨部门主管Rene Erdmann表示:“使用新型的dryve D1控制系统,在几分钟内即可启动电机驱动轴。然后通过浏览器可以轻松更改值或添加中间步骤。” 除了快速调试和用户友好性以外,dryve D1的优势还在于控制系统的联网能力。控制系统可以节省空间并轻松安装到控制柜内的顶帽式 (DIN) 导轨上。然后通过WLAN路由器连接,无线控制系统。集成的网络服务器不需要在操作装置上安装任何其它软件和附加的存储介质。这意味着用户不必安装和承担额外的费用。为了让用户测试和体验dryve D1控制系统,igus打造了一个在线模拟器:www.igus.com.cn/dryve。Youku上的igus学习频道也提供类似服务来帮助用户加深对产品的了解,其中包括dryve D1和dryve D3快速简单安装和参数化的视频。