高柔性以太网电缆CFROBOT8.PLUS系列

igus的3D以太网电缆实现快速的机器人通信

Marck Liu (刘奕驰) | 19 5 月, 2020

经测试,新品chainflex高柔性电缆的扭转角度达360°,可将数据安全传输给6轴机器人

在大规模的制造业中,工业机器人无处不在。它们实现了快速自动化生产,从而确保了企业的成本效益。igus现在研发出一款新型的耐用以太网电缆CFROBOT8.PLUS,以确保机器人各轴、控制系统和上级系统之间的通信即使在极端压力下也能安全传输。新电缆系列已经在igus测试实验室中经过多年的扭转测试,在超过1500万次的循环运行中未发生任何故障。

继续阅读……

新chainflex高柔性电缆CFBUS.045和CFBUS.049

用于工业4.0的高柔性以太网电缆,满足UL 600V认证要求

Marck Liu (刘奕驰) | 19 5 月, 2020

新CAT5e和CAT6电缆适用于拖链,使用寿命更长且获准进入美国市场
CAT5e和CAT6电缆对自动化领域中工业4.0的实施来说是必不可少的。为此,igus更新了两款拖链专用的高柔性以太网电缆,CFBUS.045和CFBUS.049。这两款CAT5e和CAT6电缆完成了UL 600V认证,强化了北美市场认可度。它们在igus测试实验室中无故障运行超过7600万次循环,可现货供应,1米起订。

继续阅读……

CFBUS电缆获得CC-Link IE认证

通过CC-Link IE Field 认证的高柔性以太网电缆,适用于拖链运动

Marck Liu (刘奕驰) | 19 5 月, 2020

新款CAT5e和CAT6高柔性电缆,已通过CC-Link IE认证,可预测使用寿命并提供质保承诺
CAT5e和CAT6电缆对自动化领域中工业4.0的实施来说是必不可少的。为此,igus更新了两款拖链专用的高柔性以太网电缆,CFBUS.045和CFBUS.049。这两款电缆目前已通过CC-Link IE认证,可通用于亚洲,同时针对美国市场,这两款电缆也已通过UL-600V的测试认证。

继续阅读……

电缆的igus新型绝缘材料

igus新材料提升新一代动力电缆的安全性

Marck Liu (刘奕驰) | 18 5 月, 2020

变频驱动器(VFD)的发展趋向于越来越紧凑的小机体,更高的输出功率,以及更高精度的变频。所以,在选择适配的电缆时,用户不仅要注意芯数和截面积的正确匹配,还要注意电缆的电气性能。因此igus推出了新材料,以满足新一代动力和伺服电缆的要求。在测试中,新一代电缆在弯曲半径7.2xd的条件下运行超过4500万次循环。

继续阅读……