关键词:

耐高温

igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料

Jen Chen | 26 4 月, 2024

iglidur i230是igus首款耐高温达110°C的用于制造工程塑料部件的3D打印材料

未来,3D打印的工程塑料部件将能够耐受更高的应用温度,如汽车发动机舱的温度等。目前,市面上的SLS打印材料在温度超过80°C时就有变形的危险。相比之下,igus新推出的粉末状材料iglidur i230能够耐受高达110°C的长期应用温度。此外,它还不含PTFE,耐磨性也比传统材料PA12高约80%。

继续阅读……

igus推出适用于食品行业的耐磨棒料,经久耐用且具有高介质抗性

Jen Chen | 19 10 月, 2022

为了生产可与食品直接接触的特殊衬套、滚轮和其他滑动元件,igus开发出了一种适用于食品行业的耐高温材料——iglidur AC500。它可承受高达250°C的极端温度,且已获FDA认证。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18