有防霉菌的滑动轴承吗? Lars Butenschön | 17 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于17 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 有防霉菌的滑动轴承吗? < 全部话题 在技术建筑系统、车辆和飞机工业中,霉菌经常出现。 这不仅会令人感到头疼,而且会对健康造成威胁,因此应该慎重对待。 因此,在那些领域使用的滑动轴承必须具有抗真菌和细菌的能力。 因此,我们对iglidur材料G、G1、J、H1、X、G V0和J350进行了适当的霉菌测试。 根据DIN EN ISO 846方法A的“微生物对塑料作用的测定”表明,没有iglidur滑动轴承受到霉菌的影响,材料中也没有检测到任何变化。 例如,防霉和免维护滑动轴承是飞机座椅和扶手调整机构的理想选择。 在技术建筑系统领域,滑动轴承经常用于通风机或风门控制器。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于17 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 有防霉菌的滑动轴承吗? < 全部话题 在技术建筑系统、车辆和飞机工业中,霉菌经常出现。 这不仅会令人感到头疼,而且会对健康造成威胁,因此应该慎重对待。 因此,在那些领域使用的滑动轴承必须具有抗真菌和细菌的能力。 因此,我们对iglidur材料G、G1、J、H1、X、G V0和J350进行了适当的霉菌测试。 根据DIN EN ISO 846方法A的“微生物对塑料作用的测定”表明,没有iglidur滑动轴承受到霉菌的影响,材料中也没有检测到任何变化。 例如,防霉和免维护滑动轴承是飞机座椅和扶手调整机构的理想选择。 在技术建筑系统领域,滑动轴承经常用于通风机或风门控制器。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!