是否有针对一、二级洁净室的供能系统? Phillip Hagedorn | 26 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于26 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 是否有针对一、二级洁净室的供能系统? < 全部话题 有的,易格斯提供不同的拖链,这些拖链也可以在洁净室使用。 为此,弗劳恩霍夫研究所对拖链进行了广泛的测试。 在这里可以找到一些合格的拖链。 ISO Class 1: E3, E6.1, E6, e-skin ISO 2级: easychain, zipper, E2 mini*, E2.1*, E2/000 E4.1*, T3 ISO 3级: 2400/2500 *)仅适用于特定尺寸和半径 1)仅适用于1400/1500尺寸 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于26 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 是否有针对一、二级洁净室的供能系统? < 全部话题 有的,易格斯提供不同的拖链,这些拖链也可以在洁净室使用。 为此,弗劳恩霍夫研究所对拖链进行了广泛的测试。 在这里可以找到一些合格的拖链。 ISO Class 1: E3, E6.1, E6, e-skin ISO 2级: easychain, zipper, E2 mini*, E2.1*, E2/000 E4.1*, T3 ISO 3级: 2400/2500 *)仅适用于特定尺寸和半径 1)仅适用于1400/1500尺寸 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!