什么时候使用活动式接头,什么时候使用固定式接头? Marco Thull | 15 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于15 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 拖链 什么时候使用活动式接头,什么时候使用固定式接头? < 全部话题 一般标准配置为活动式接头。在活动式连接中,接头和第一个链节可以转动。 固定式接头用于垂直的应用中——在这种应用中,在第一个链节与接头不能转动,以避免拖链的摆动。 对于应力较大的应用,也可以增加一个螺钉连接增大稳定性。 拖链的垂直安装 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于15 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 拖链 什么时候使用活动式接头,什么时候使用固定式接头? < 全部话题 一般标准配置为活动式接头。在活动式连接中,接头和第一个链节可以转动。 固定式接头用于垂直的应用中——在这种应用中,在第一个链节与接头不能转动,以避免拖链的摆动。 对于应力较大的应用,也可以增加一个螺钉连接增大稳定性。 拖链的垂直安装 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!