为什么拖链中使用7芯电缆不是特别好? Marco Thull | 8 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于8 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 为什么拖链中使用7芯电缆不是特别好? < 全部话题 7芯电缆在长行程和小弯曲半径情况下容易出现问题。 主要是绞合后外径大,通常发生在横截面超过1.0 mm的7芯电缆上。 由于电缆弯折时作用于芯线的推/拉力,芯线被推向中心元件的位置,从而在护套下形成一个空间,使护套从外部看起来像起旋。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于8 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 为什么拖链中使用7芯电缆不是特别好? < 全部话题 7芯电缆在长行程和小弯曲半径情况下容易出现问题。 主要是绞合后外径大,通常发生在横截面超过1.0 mm的7芯电缆上。 由于电缆弯折时作用于芯线的推/拉力,芯线被推向中心元件的位置,从而在护套下形成一个空间,使护套从外部看起来像起旋。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!