有的,易格斯提供不同的拖链,这些拖链也可以在洁净室使用。 为此,弗劳恩霍夫研究所对拖链进行了广泛的测试。 在这 […]
洁净室使用的所有产品均须符合相同的要求: 在操作过程中,应尽可能少的将颗粒释放到周围区域。这特别适用于移动机械 […]
几乎每个易格斯拖链系列都可以安装各种安装支架。 有活动式和固定式的接头。 这些接头可以作为一组进行订购也可单独 […]
易格斯接头可以一套进行订购也可以订购单个部件。目录和网站上提到的零件号通常是指一套。 如果您需要移动端或固定端 […]
根据应用的不同,建议使用活动式或固定式接头。活动式接头在与第一链节的连接处是可移动的,这也就是说这里的半径也可 […]
固定式接头,即不可移动,特别用于悬挂和站立式应用。接头与第一链节的固定连接防止拖链拱起。 顶 +0 踩 -2您 […]
当然可以。 基本的易格斯拖链都是黑色的。 在颜色选择表中所示的任何颜色的拖链均须缴付按百分比计算的颜色附加费。 […]
借助于e-ketten专家,您可以在线配置正确的拖链系统,然后直接在线订购拖链系统与即插即用的电缆型号。同时e […]