易格斯拖链的制作材料必须是能够承受压力和拉伸应变等巨大的应力,并且必须耐磨、坚固且具有高弹性,借以此在极端温度下也具有稳定的性能,并且能防高温碎屑。 通常,塑料拖链的耐受温度范围为 -40°C至+130°C,短期内最高科耐受 +170°C。 然而,炽热的高温碎屑温度要高得多,通常在800°C以上。 易格斯采用HT材质生产的拖链,使得拖链能够承受850℃以上的瞬时温度。 特殊的HT材质使得高温碎屑不能嵌入拖链本体,因此,拖链可以直接用于有碎屑的领域。 在90%的情况下,只需要盖板和底板做HT材质即可,因为它们是接触高温碎屑最多的位置。 大多数的拖管都可以做成HT材料。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!