标签: 温度

拖链的运行温度是多少?

Phillip Hagedorn | July 23, 2019

我们的拖链是由igumid材料制成的。对于某些应用或要求,该材料则具有附加功能。 这些材料在其应用领域有所不同。 同样的,持续运行温度也不尽相同。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

我能在什么温度下使用你们的材料?

Lars Butenschön | July 9, 2019

易格斯高温材料的短时最高温度为310度 (z。  例如, iglidur X或者iglidur Z),最高长期温度是250度 。 您可以分别在数据表上找到更多的信息,或者您也可以根据各自的最高温度限制在我们的滑动轴承商店或iglidur 专家系统中进行选择。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

三种弯曲半径和温度的意义是什么?

Marco Thull | July 8, 2019

电缆弯曲半径系数的有三种情况。 电缆固定铺设时的弯曲半径系数 电缆在柔性场合使用时的弯曲半径系数 电缆在拖链内使用时的弯曲半径系数 每个电缆系列的温度信息都分为三种不同的情况:固定安装、柔性场合(非拖链内)和拖链内移动。 该声明是基于DIN测试60811&和50305。涉及到固定电缆的冷冲击测试,测试方法是电缆在测试温度下放置十六小时。 此外,柔性电缆进行了的是绕包测试,将电缆缠绕在金属柱上,并在测试温度下放置十六小时。 如果电缆的外护套在十六个小时后没有任何裂缝或缺口,则两项测试均通过。 由于DIN标准不适用于拖链领域,也没有相关的测试程序,因此,为了确定这些值,易格斯在实际应用中进行了自己的测试。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

根据DIN标准,导体能承受的最高温度是多少? (铜、铜锌、铜镍……)

Marco Thull | July 8, 2019

原则上,导体在通电后的温度随所用材料的不同而不同。纯铜的导电性最好。 并且,所使用的绝缘材料和表面温度对绝缘材料的影响,也对导体的最大允许温度有决定性的影响。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……