标签: 安装

剖分式直线滑动轴承的装配优势

Michael Hornung | July 15, 2019

作为润滑球形衬套的替代品,有清洁,自润滑线性轴承适配器的替代品。 两种圆柱型安装高度相同,可以安装在任何线性基座中。基座中的组件对于两个轴承来说也是相同的。 采用剖分式轴承座,无需完全拆卸轴,即可更换轴承,节省安装时间! 首先,从线性轴承座上 拆下一个卡圈。 将线性轴承适配器 推出,并拆下轴的两半轴承。 新的线性衬套夹在轴周围, 并正插入两个半轴承中,从而被轴向和 径向固定。 线性适配器现在被推 回到轴承座中,并用卡圈固定。 这就是它的工作原理: 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

谁为客户安装整套拖链系统?

Phillip Hagedorn | July 11, 2019

所有易格斯拖链系统都易于安装。许多易格斯产品都有相应的安装信息和安装指导说明。 此外,易格斯还提供了整个拖链系统的安装服务,由易格斯服务团队在现场直接操作。 因此,您最终可以获得来自同一供应商的完整解决方案与系统的质保承诺。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

自动TWA直线滑块的安装及间隙调整

Michael Hornung | July 10, 2019

自动TWA直线滑块总是要求 滑块和导轨之间具有最小间隙。只需三个调节钥匙 交货即装即用。 装配 将三个调节钥匙全部插入 滑块并通过逆时针旋转将其“解锁”。 推动自动TWA线性滑块 到硬质阳极氧化TS-01导轨上。 在无负载状态下,顺时针方向转动钥匙, “锁定”滑块,然后取下钥匙。 间隙自动调整 到最小。 现在 可以使用滑块了。 应将调整钥匙保留起来 以备将来拆卸之用。 拆卸 将三个调节钥匙全部插入, 逆时针旋转,“解锁”轴承间隙。 间隙自动调整 到最大。 现在可以轻松地 从导轨上推下滑块。 如何在实践中 实现这一点,以及直线滑块内的具体情况如下所示: https://www.igus.com.cn/info/linear-guides-drylin-t 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

QWE直线滑块的安装及间隙调整

Michael Hornung | July 10, 2019

QWE直线滑块配有运输固定装置,同时大大简化了安装。 建议保留该固定装置,以便将来拆卸。 装配 AWMQ硬质阳极氧化,通过滑块推动抗扭矩导轨。 当此操作完成时, 运输固定装置被推出。 (拆卸时,将运输固定装置插入 与导轨相连的滑块) 现在可以使用安装好的滑块了 间隙调整 如果需要,可以单独调整轴承间隙 为此,必须拆除两端的3个保护帽 然后,用扳手松开锁紧螺母 使用1.5毫米的内六角扳手可以将轴承间隙减小(-)或增大(+)。 三个调整点的轴承间隙调整完毕后,必须检查整个轴承组的间隙。 如果设置的间隙符合要求,则拧紧所有锁紧螺母并重新戴上保护帽 滑块即可使用 https://www.igus.com.cn/info/square-linear-guide-drylin-q 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

TW-01直线滑块的安装及间隙调整

Michael Hornung | July 10, 2019

TW系列01直线滑块总是 要求滑块和导轨之间具有最小间隙。他们具有预设间隙, 以即装即用的状态交付。 装配 必须将TW系列01直线滑块推到 硬质阳极氧化TS-01导轨上。 现在 可以使用滑块了。 间隙调整 如果需要,可以单独调整轴承间隙。 拆除一端的3个保护帽。 之后,必须用扳手拆卸锁紧螺母。 使用1.5毫米的内六角扳手可以将轴承间隙减小(-)或增大(+)。 现在必须再次检查已设置的轴承间隙。 如果设置的间隙符合要求, 则拧紧所有锁紧螺母并再次重新戴上保护帽。 滑块即可使用。 * 如果间隙设置得太小, 导向滑块就会卡住, 只是松开内六角螺钉是不够的。 松开内六角螺钉后,按下螺钉对面的重置按钮, 以再次释放滑动元件。 为此,使用以下尺寸的内六角螺栓:2.5毫米用于TW-01-20/TW-01-15, 3毫米的用于TW-01-25/TW-01-30。 具体做法如下: https://www.igus.com.cn/info/linear-guides-drylin-t 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

TWE-04微型直线滑块的安装及间隙调整

Michael Hornung | July 10, 2019

TW系列02微型滑块总是 要求滑块和导轨之间具有最小间隙。他们具有预设间隙, 以即装即用的状态交付。 装配 必须将TWE系列04直线滑块推到 硬质阳极氧化TS-04导轨上。 现在 可以使用滑块了。 间隙调整 如果需要,可以单独调整轴承间隙。 借助2.5毫米的扳手, 轴承间隙可分八个步骤减小(–)或增大(+)。 必须对已设置的轴承间隙进行再次检查。 如果设置的间隙符合要求, 滑块即可使用。 具体做法如下: https://www.igus.com.cn/info/linear-guides-drylin-t 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

TW-12性能直线滑块的安装及间隙调整

Michael Hornung | July 10, 2019

TW系列01直线滑块总是 要求滑块和导轨之间具有最小间隙。他们具有预设间隙, 以即装即用的状态交付。 装配 必须将TW系列12直线滑块推到 硬质阳极氧化TS-01导轨上。 现在 可以使用滑块了。 间隙调整 如果需要,可以单独调整轴承间隙。 之后,必须用扳手拆卸锁紧螺母。 使用1.5毫米的内六角扳手可以将轴承间隙减小(-)或增大(+)。 现在必须再次检查已设置的轴承间隙。 如果设置的间隙符合要求, 所有锁紧螺母都要拧紧。 滑块即可使用 * 如果间隙设置得太小, 导向滑块就会卡住,则不能只松开调节螺丝。 松开螺丝后,按下螺丝对面的 重置按钮, 以再次释放滑动元件。 为此,使用以下尺寸的内六角螺栓:2.5毫米用于TW-12-15/TW-12-20, 3毫米的用于TW-12-25/TW-12-30。 具体做法如下: https://www.igus.com.cn/info/linear-guides-drylin-t 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

如何安装直线滑动轴承?

Michael Hornung | July 10, 2019

作为一种可选择的润滑球衬套,有清洁,自润滑线性轴承适配器。 两种圆柱型安装高度相同,可以安装在任何线性基座中。这两种轴承类型也以完全相同的方式安装在基座中。 首先,使用符合DIN471或472标准的卡簧手钳将簧环插入外壳的内槽中。 接着推入适配器。 在另一侧, 第二簧环开槽进入第二个内槽中。 线性轴承座现在已经固定好, 可以立即投入使用。 具体做法如下: 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

iglidur滑动轴承在安装的时候出现了断裂。

Lars Butenschön | July 9, 2019

为了简单方便地安装滑动轴承,我们建议 ——   无毛刺的清洁外壳孔, 最好带有轻微的倒角 ——   孔容差 H7 ——   确保 滑动轴承在压装前不大于 孔的百分之二  ——  使用 无定心或校准销的平压机进行安装 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……