要布线在拖链中的电缆和软管需要留有足够的间隙空间。 需要以下空间储备: 圆形电缆 10% 气动电缆 5-10% 液压电缆 20% 介质管 20% 必须遵守向上和向 两侧的最小间隙。 拖链的填充规则是什么? 电缆和软管的安装方式必须使其能够 在纵向上自由移动,并且不会 对拖链加任何拉力。 对于高度动态的应用,在没有 水平分隔片的情况下,不应敷设任何的电缆。 速度的动态极限是 >0.5 m/s,循环速率超过10,000 p.a. 解释填充规则的最佳方法 是使用以下图纸: 拖链中的重量分布应该是怎样的? 重量分布应尽可能对称——拖链外部为重型电缆,中间为轻型电缆。 这样可以防止倾斜。 内部分隔选项有哪些? 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!