标签: 医疗技术

什么材料适用于医疗设备?

Lars Butenschön | July 9, 2019

iglidur材料在医疗设备领域有着极其优越的应用前景。 它们的优点一方面是由于没有润滑剂而保持的非常清洁,另一方面是耐化学品和耐腐蚀。 由于吸湿性低,因此排气效果好,该材料也适用于真空或洁净室的使用;但是,在医疗技术领域的具体使用可能性取决于每种应用的各自参数。 这些参数包括旋转速度、产生的负载、环境温度和存在的任何化学品。 需要不同的证书或标准,特别是在医疗技术领域。 我们很乐意给您提供建议,为您的应用找到理想的iglidur材料。 或者您也可以去我们操作便捷的iglidur专家系统,确定出适合您轴承的理想材料。有关iglidur和其他易格斯产品在医疗技术领域的更多信息,请访问我们的医疗技术网站。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……