IP保护等级对连接器有何规定? Beke Nieszytka | 18 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于18 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Beke Nieszytka 你在这里: 主要 电缆/chainflex>插入式连接器 IP保护等级对连接器有何规定? < 全部话题 IP代表国际保护或进入保护。 IP结合以下代码,提供了有关产品受到保护时外部影响的精确信息。国家和国际标准DIN EN 60529和ISO 20653定义了这些组合和不同IP等级的保护类型。 可能的规格从IP00到IP69不等。第一个数字代表基座对接触/异物的保护程度。 第二个数字代表外壳防潮或防水的程度。 如果根据IP保护等级未指定两个数字中的一个,则使用“x”代替数字。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于18 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Beke Nieszytka 你在这里: 主要 电缆/chainflex>插入式连接器 IP保护等级对连接器有何规定? < 全部话题 IP代表国际保护或进入保护。 IP结合以下代码,提供了有关产品受到保护时外部影响的精确信息。国家和国际标准DIN EN 60529和ISO 20653定义了这些组合和不同IP等级的保护类型。 可能的规格从IP00到IP69不等。第一个数字代表基座对接触/异物的保护程度。 第二个数字代表外壳防潮或防水的程度。 如果根据IP保护等级未指定两个数字中的一个,则使用“x”代替数字。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!