当然可以。 基本的易格斯拖链都是黑色的。 在颜色选择表中所示的任何颜色的拖链均须缴付按百分比计算的颜色附加费。 […]
最大填充重量取决于所使用的拖链、安装类型FLG/FLB 以及架空长度。相应的最大重量可从FLG或FLB图中获取 […]
如果易格斯的拖链系统是为长行程而设计的,那么必须降低移动端。使上段拖链更早地接触下段拖链。 这可防止在移动端之 […]
可以,例如,如果空间非常狭小,或者由于成本原因不可能安装导槽。 例如,那就可以使用自滑行系统。一个梳状的自滑行 […]
Lk = S/2 + K2 如上图所示,拖链在下半段上滑动,另一半在滑条上滑行。 Lk = 拖链长度 S = […]
每个滑行应用都绝对需要降低移动端高度: 防止拖链因严重塌腰而断裂。 减少磨损(如果移动端没有降低,磨损会更严重 […]
当安装角度在3-5°之间时,在推/拉力的作用下,拖链略微向下受力。 这就防止了拖链的拱起。 上段与下段的入射角 […]
在当前实际应用中,连续滑行运行速度最高可达6m/s。 在特殊情况下,速度甚至可能更高。 例如,在撞击测试装置中 […]
易格斯的浮动头FTA,用于拖链的滑行应用中。 浮动移动端为具有强横向偏移的移动端臂提供补偿。 因此,在没有外力 […]
尤其在长行程中容易发生摩擦。易格斯拖链非常适合将这种摩擦损耗降至最低。 对于配合面有不同的解决方案。 最好的选 […]