当然可以。 iglidur PRT-01-20-C和PRT-01-30-C这两种是可以夹在轴上的类型。 如果您 […]
与饮用水相关的材料和部件必须满足特殊要求,必须通过证书进行验证,例如,符合DIN EN 16421 KTW的D […]
iglidur 滑动轴承经过优化,可作为固定位置轴承使用。 这也就是说轴在固定的滑动轴承中移动;但也 […]
我们有为这一主题专门撰写了一篇博客文章。 初始润滑——即在安装滑动轴承时一次性使用WD-40——提高了磨损性能 […]
iglidur滑动轴承可以压入塑料孔中,不会出现任何问题。 然而,必须记住,iglidur滑动轴承是通过所谓的 […]
对于滑动轴承来说,轴永久移动,并同时与轴承的运行表面接触。这意味着轴的性质对于系统和滑动轴承的使用寿命皆产生重 […]
在iglidur专家系统的帮助下,您可以在这里找到相应的清单。 ——清单里没有您的化学品吗?如果您有需要,请联 […]
例如,如果您知道清洁剂的成分或介质的一般成分,您就可以在我们的iglidur专家系统中选择耐化学性的材料,从而 […]
所有iglidur材料都可以在水下使用。 然而,它们在吸湿性方面(因此与水长期接触而导致的尺寸变化)和耐磨性方 […]