外径有意外磨损的滑动轴承或损坏轴承座孔的轴承通常没有足够的紧压配合,因此,已在轴承座内转动。解决这一问题的方法 […]
这个口号概括了易格斯 的承诺,即要么降低轴承应用的成本,要么延长其使用寿命。 当然,两者都是可取的。 […]
无需多费力气,就可以铰大或增大iglidur 滑动轴承的孔尺寸,甚至可以在部件处于新状态时对磨合阶段 […]
如果iglidur 滑动轴承过早地出现故障或不再正常工作,则需要仔细观察渗出的灰尘,这一点也适用于其 […]
滑动轴承卡死的原因有很多种,比如轴承座孔公差不足,会导致轴承受压,从而使内径减小。 另一个被发现的经常发生的原 […]
塑料易于加工和制造。 加工木工和金属的设备和机器比较简单、常规,这些设备和机械通常足以用于机械的加工。 此外, […]
iglidur材料在医疗设备领域有着极其优越的应用前景。 它们的优点一方面是由于没有润滑剂而保持的非常清洁,另 […]
“退火”是指材料经过长时间的热处理。 对于滑动轴承来说,这种处理有助于减少部件的机械张力,从而可以确保或改善应 […]