Category: drylin® 直线技术>电机控制

如何将编码器电缆连接到D1电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

通过简单的步骤,一个简短的视频显示并解释如何将编码器电缆连接到dryve D1电机控制。 提示:如果您想了解和 […]

继续阅读……

如何将电机电缆连接到D1电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

如何将电机电缆连接到 dryve D1电机控制器上?附件是一个关于它如何运行的简短视频。 提示:如果您想了解和 […]

继续阅读……

可以在D3直流电机控制上直接调节什么?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

无需笔记本电脑,平板电脑或智能手机来操作dryve D3直流电机控制。 可以直接在基座上找到一些最重要的功能, […]

继续阅读……

不要太较真。 D3直流电机控制交替使用。

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

甚至不常见的应用也可以通过D3直流电机控制来实现。 万事皆有可能,因为操作非常简单。 基座本身的控制系统可以移 […]

继续阅读……

是否可以在D3直流电机控制中设置不同的加速度配置文件?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

可以的。 是的,就在基座上。配置起来也非常简单便捷。 因为,D3直流电机控制提供了5种不同的加速度设置选择(也 […]

继续阅读……

如何将机械接近开关连接到D3直流电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

除了感应接近开关以外,机械接近开关同样也可以连接到D3直流电机控制上。 在这里,您可以找到与安装有关的所有信息 […]

继续阅读……

是否也可以在顶帽(DIN)轨道上安装D3直流电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

当然,如果您想把D3直流电机控制装置比较紧凑地安装在一个开关柜里也是可行的。 本视频演示了如何在顶帽DIN轨道 […]

继续阅读……

是否可以把一个外部开关连接到D3直流电机控制上?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

对于那些想要使用开关或操纵杆来左右驾驶的人(当然,这是为了调整桌面高度而上下移动)——是的,这一点是有效的。 […]

继续阅读……

如何将接近开关连接到D3直流电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

接近开关作为限位开关感应,在操作直线轴时提供更高的工艺可靠性。  防水、防尘、无机械或电子磨损。 这 […]

继续阅读……

哪些直流电机可以连接到D3直流电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

请参阅此处了解可连接到D3电机控制的直流电机类型。 提示:可轻松在电机网上商店订购直流电动机(以及步进电机), […]

继续阅读……