Category: drylin® 直线技术>电机控制

如何将电缆连接到D1电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

一段简短的视频展示了将电缆连接到dryve D1电机控制是有多容易。 提示:如果您想了解和阅读更多关于D1dr […]

继续阅读……

D1电机控制在哪里?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

dryve D1是用于步进电机和直流电机的电机控制。 首先,我们要看一下基座。一起看一下dryve D1电机控 […]

继续阅读……

D1电机控制的拆箱

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

如何控制步进电机?如何控制直流电动机?可以对其进行在线测试吗?在哪里可以订购电机控制?要花费多少钱?什么时候能 […]

继续阅读……

如何知道D1电机控制的IP地址?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

现代步进电机和直流电机控制系统的一个特点就是易于使用。 但是在简单的操作之前要进行连接。 这对于dryve D […]

继续阅读……

D1电机控制可以使用哪些电源?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

dryve D1是用于步进电机和直流电机的电机控制。 一个说明性视频>将向您展示哪些电源可用于D1的操作 […]

继续阅读……

如何在开关柜中安装D1电机控制?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

dryve D1电机控制的外壳允许在开关柜中快速安装。 在一个顶帽导轨(DIN)轨道上垂直进行安装,因此非常节 […]

继续阅读……

Modbus TCP电缆与D1电机控制的连接

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

如何将Modbus TCP电缆连接到dryve D1电机控制。附件是一个简短的演示视频。 提示:如果您想了解和 […]

继续阅读……

CanOpen和D1电机控制的快速连接

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

几秒钟内,CAnOpen连接的D-Sub连接器被安装到dryve D1电机控制上。 这是一个只有几秒钟的视频。 […]

继续阅读……

d1电机控制的数字输出是如何连接的?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

实际步骤易于理解,演示视频如下。 如果想了解更多关于调试dryve D1电机控制的信息,您可以在这里找到完整的 […]

继续阅读……

如何连接D1电机控制的数字输入?

Michael Hornung | 18 7 月, 2019

实际步骤易于理解,演示视频如下。 如果想了解更多关于调试dryve D1电机控制的信息,您可以在这里找到完整的 […]

继续阅读……