类别: drylin® 直线技术>衬垫

衬垫是如何更换的?

Michael Hornung | July 10, 2019

作为一种替代润滑球衬套,有清洁,自润滑线性轴承适配器。 两种圆柱型 安装高度相同,可以安装在任何线性外壳中。 衬垫是线性轴承的中心部件。专利几何结构结合了定位插口和 径向防旋转功能。 内部轮廓的特点是交替 滑动横杆和低洼的排污通道。 因此,脏污颗粒可以通过轴承去除, 而不会留在轴承内部。 由于这种几何结构,可以不用任何工具 手动更换衬垫: 将直线滑动轴承推离 轴。 稍微向上滚动线性衬垫, 从而将其与轴向插口和径向防旋转元件分离。 将衬垫推出外壳。 然后,将衬套(稍微重叠)插入 外壳中,并允许其固定到位。 现在,线性适配器可以再次放置到 轴上并插入线性外壳中。 这就是衬垫在不到40秒内的变化。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……