类别: 3D打印

3D打印机的打印精度如何?

Dirk Zacharias | August 1, 2019

3D打印部件的精度取决于相应的方法以及打印机的质量。 使用的丝线和CAD数据的质量也起着作用。 3D打印公差的基本信息 与注塑或机加工工艺相比,3D打印的可能偏差更大。在塑料注射成型中,公差可能在十分之一范围内,而在金属加工中,公差在百分之一。大多数工艺的偏差公差至少为0.1 mm。 通常情况下,混淆“分辨率”和“公差”这两个术语会进入一种误区。 例如,聚喷法打印机的分辨率仅15μm,但是这并不意味着公差也同样低。因此,您必须非常细心地处理不同的术语。 将文件格式从STP更改为STL 要在3D打印中进行加工, 必须有适当的STL文件可用。 可以直接在CAD程序中创建,也 可以从现有的CAD文件转换。 然而,从STP到STL数据的转换 可能 导致百分之一范围内的误差。 这是由于 不同类型的表面映射造成的。STP格式使用 的数据算法比 STL格式更详细地显示数据。这是由于将曲面转换为一种 三角形网格,简化了STL格式的形状表示。 因此,分辨率越低,偏差就会越大。 反之,分辨率越高,数据就越大,可能就会产生无法正确处理的结果。 作为一个3D打印的新手,您必须有冒险精神敢于尝试,或者如果有必要的话可咨询相关专家。 许多3D打印供应商都会提供适当的服务,协助创建或转换CAD数据。 这些图表完完全全地显示了从STP到STL的转换过程中分辨率不断提高。 应根据组件的复杂性和大小选择分辨率。 在本例中,这两个适中的分辨率足以打印此组件。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

直接3D打印什么时候比快速注塑模具更适合?

Dirk Zacharias | August 1, 2019

例如,如果要求极快交货——24小时,最多不超过3天。 此外,部件越复杂,直接3D打印部件的优势越明显。由于无模具制造,复杂性不会产生额外的成本。 对于不超过5克的小零件,不论简单还是复杂,3D打印都是最经济高效的方式——即使数量上千。 如需3D打印,您可以使用易格斯 3D 打印服务在线快速订购定制的特殊零件。iglidur 高性能塑料也可以作为3D打印的丝线,并特别适合运动应用,因为他们特别耐磨,并具有非常好的摩擦系数。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

3D打印机的注塑工具什么时候能派上用场?

Dirk Zacharias | August 1, 2019

如果要有效且低成本地从原始材料中制造出预生产零件,那么3D打印注射模非常适合,因为3D打印模具和传统串行模具的后体积零件的材料特性非常相似。 尽管滑动轴承材料必须有特殊特性(如导电性、水下使用、KTW一致性、耐高温等),无法以3D打印机处理,但是3D打印的注模模具就是理想的选择。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……