Category: 电缆/chainflex高柔性电缆>以太网

有什么可以监控电缆的运行状况吗?

Russel He | 19 7 月, 2019

在chainflex产品系列内,有CF.Q、CF.D和CF.P一起拥有三个传感器,这三个传感器是为电缆设计的。 […]

继续阅读……

在以太网电缆中,CAT是什么意思?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

为描述单个组件的性能,网络中的各个组件(电缆和连接器)都进行了分类。在网络连接中,性能最低的组件(类别)决定了 […]

继续阅读……

为什么以太网电缆有600V?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

关于600 V的以太网电缆,它能600 V网络中使用,但并不是很重要,因为这种电压不会出现在以太网系统中。 重 […]

继续阅读……

以太网电缆的最大传输长度是多少?

Andreas Muckes | 4 7 月, 2019

根据通用标准,这种电缆的最大传输长度为100米。 该长度由90米的固定部分和两倍5米的移动部分电缆组成。 这一 […]

继续阅读……