长行程的最高速度是多少? Phillip Hagedorn | 23 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于23 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 长行程的最高速度是多少? < 全部话题 在当前实际应用中,连续滑行运行速度最高可达6m/s。 在特殊情况下,速度甚至可能更高。 例如,在撞击测试装置中,E4系统的拖链可以达到22 m/s的速度和784 m/s的加速度。 然而,一年只需要几千次循环。 加速度在计算中起着关键的作用。 带有易格斯E4拖链的撞击测试装置 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于23 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 长行程的最高速度是多少? < 全部话题 在当前实际应用中,连续滑行运行速度最高可达6m/s。 在特殊情况下,速度甚至可能更高。 例如,在撞击测试装置中,E4系统的拖链可以达到22 m/s的速度和784 m/s的加速度。 然而,一年只需要几千次循环。 加速度在计算中起着关键的作用。 带有易格斯E4拖链的撞击测试装置 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!