电缆在悬挂应用中是否会变长? Marco Thull | 8 7 月, 2019 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于8 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 电缆在悬挂应用中是否会变长? < 全部话题 理论上来说,是会变长的。 然而,这种影响是无关紧要的,也可以忽略掉。更重要的是,在垂直和悬挂应用中,作用在电缆上的拉力不能超过最大水平。标准电缆所允许的最大拉力为主芯线15N/mm²。 如果采用特殊的抗拉元件,可以实现更高的拉力。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于8 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 电缆在悬挂应用中是否会变长? < 全部话题 理论上来说,是会变长的。 然而,这种影响是无关紧要的,也可以忽略掉。更重要的是,在垂直和悬挂应用中,作用在电缆上的拉力不能超过最大水平。标准电缆所允许的最大拉力为主芯线15N/mm²。 如果采用特殊的抗拉元件,可以实现更高的拉力。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!