根据TIA568-A或-B的以太网电缆的标准连接是什么意思,它们区别是什么? Russel He | 5 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于5 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Russel He 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 根据TIA568-A或-B的以太网电缆的标准连接是什么意思,它们区别是什么? < 全部话题 EIA / TIA-568-A和EIA / TIA-568-B是八针以太网RJ-45连接器接触的标准。 从功能上讲,没有区别,唯一的视觉区别在于第二对及第三对(橙/白 & 绿白)双绞线序相互倒转。 在这里唯一重要的是要保持整个系统的一致性。 在欧洲,由于A标准的颜色与普通的电信电缆的代码相匹配,因此被广泛应用!在美国,由于历史原因,B标准更加普及! 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于5 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Russel He 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 根据TIA568-A或-B的以太网电缆的标准连接是什么意思,它们区别是什么? < 全部话题 EIA / TIA-568-A和EIA / TIA-568-B是八针以太网RJ-45连接器接触的标准。 从功能上讲,没有区别,唯一的视觉区别在于第二对及第三对(橙/白 & 绿白)双绞线序相互倒转。 在这里唯一重要的是要保持整个系统的一致性。 在欧洲,由于A标准的颜色与普通的电信电缆的代码相匹配,因此被广泛应用!在美国,由于历史原因,B标准更加普及! 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!