是否可以把一个外部开关连接到D3直流电机控制上? Michael Hornung | 18 7 月, 2019 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于18 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Michael Hornung 你在这里: 主要 drylin® 直线技术>电机控制 是否可以把一个外部开关连接到D3直流电机控制上? < 全部话题 对于那些想要使用开关或操纵杆来左右驾驶的人(当然,这是为了调整桌面高度而上下移动)——是的,这一点是有效的。 在此您可以看到如何将其连接到直流电机控制。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于18 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Michael Hornung 你在这里: 主要 drylin® 直线技术>电机控制 是否可以把一个外部开关连接到D3直流电机控制上? < 全部话题 对于那些想要使用开关或操纵杆来左右驾驶的人(当然,这是为了调整桌面高度而上下移动)——是的,这一点是有效的。 在此您可以看到如何将其连接到直流电机控制。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!