塑料滑动轴承在拖链中的作用是什么?

Marco Thull | 15 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

拖链的每一个连接处都有旋转运动的支撑点。 这是配备了免维护的摩擦优化工程塑料滑动轴承。易格斯iglidur滑动轴承可确保将拖链的这些“接头”上的磨损保持在最小,并可显著提高使用寿命。在用于长行程的 igus P4.1系列中,易格斯轴承的使用寿命延长了10倍! 通过拖链系统和滑动轴承技术这两个产品领域的经验,以及对新型塑料化合物的研究,两种易格斯核心竞争力进行了融合,从而显著提高了P4.1拖链用户的工厂安全性和工厂可用性。 新款拖链在港口集装箱起重机上的使用寿命可以超过15年或实现20,000小时以上的运行,而且所需的维护少,可靠性高。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

滑行 滑行应用 长行程

时事通讯:

立即选择一个主题