可否在没有导槽的情况下实施长行程运行? Phillip Hagedorn | 23 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于23 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 可否在没有导槽的情况下实施长行程运行? < 全部话题 可以,例如,如果空间非常狭小,或者由于成本原因不可能安装导槽。 例如,那就可以使用自滑行系统。一个梳状的自滑行横杆和一个侧面安装的滑动翼与拖链相结合。 所选系列的行程可达80米,可实现2.5 m/s的行程速度。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于23 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 可否在没有导槽的情况下实施长行程运行? < 全部话题 可以,例如,如果空间非常狭小,或者由于成本原因不可能安装导槽。 例如,那就可以使用自滑行系统。一个梳状的自滑行横杆和一个侧面安装的滑动翼与拖链相结合。 所选系列的行程可达80米,可实现2.5 m/s的行程速度。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!