什么样的电缆最适合于化学环境? Marco Thull | 8 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于8 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 什么样的电缆最适合于化学环境? < 全部话题 遗憾的是,这个问题没有通用的答案。 我们有许多不同的材料,可以根据所涉及的媒介及其影响进行选择。 PUR & iguPUR混合物对许多不同类型的油具有良好的抗性。对于腐蚀性更强的如生物油、氨等介质,TPE材料的使用寿命更长。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于8 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 什么样的电缆最适合于化学环境? < 全部话题 遗憾的是,这个问题没有通用的答案。 我们有许多不同的材料,可以根据所涉及的媒介及其影响进行选择。 PUR & iguPUR混合物对许多不同类型的油具有良好的抗性。对于腐蚀性更强的如生物油、氨等介质,TPE材料的使用寿命更长。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!