驱动电缆的电容是如何在运用中变得明显的? Andreas Muckes | 4 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于4 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Andreas Muckes 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 驱动电缆的电容是如何在运用中变得明显的? < 全部话题 芯线之间的电容指的是在电缆中存储能量的能力。存储能量的结果是,在使用驱动电缆的情况下,转换器必须将额外的能量输入到电子传输中。 因此,为了减少这种能量,最好将电缆的电容保持在尽可能低的水平。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于4 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Andreas Muckes 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 驱动电缆的电容是如何在运用中变得明显的? < 全部话题 芯线之间的电容指的是在电缆中存储能量的能力。存储能量的结果是,在使用驱动电缆的情况下,转换器必须将额外的能量输入到电子传输中。 因此,为了减少这种能量,最好将电缆的电容保持在尽可能低的水平。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!