衬垫是如何更换的?

Michael Hornung | 10 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

作为一种替代润滑球衬套,有清洁,自润滑线性轴承适配器。 两种圆柱型 安装高度相同,可以安装在任何线性外壳中。 衬垫是线性轴承的中心部件。专利几何结构结合了定位插口和 径向防旋转功能。 内部轮廓的特点是交替 滑动横杆和低洼的排污通道。 因此,脏污颗粒可以通过轴承去除, 而不会留在轴承内部。

由于这种几何结构,可以不用任何工具 手动更换衬垫:

  1. 将直线滑动轴承推离 轴。
  2. 稍微向上滚动线性衬垫, 从而将其与轴向插口和径向防旋转元件分离。
  3. 将衬垫推出外壳。
  4. 然后,将衬套(稍微重叠)插入 外壳中,并允许其固定到位。
  5. 现在,线性适配器可以再次放置到 轴上并插入线性外壳中。

这就是衬垫在不到40秒内的变化。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

到目前为止,没有其他问题的记录。
你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

衬垫

时事通讯:

立即选择一个主题