电缆何时具有PoE功能? Russel He | 5 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于5 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Russel He 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 电缆何时具有PoE功能? < 全部话题 PoE的意思是“以太网供电”,它表示电缆不仅可以向负载传输数据,还可以向负载传输动能。 为此,电缆需要承受一定的电压并达到一定的载流能力。由于工作电压低于60V,因此电缆的耐压电压水平必须至少为300V。每根芯线的最大电流应大约为1A。 这在使用TPE绝缘材料的情况下不是问题。 在此, RJ-45 连接器 决定了传输极限。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于5 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Russel He 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 电缆何时具有PoE功能? < 全部话题 PoE的意思是“以太网供电”,它表示电缆不仅可以向负载传输数据,还可以向负载传输动能。 为此,电缆需要承受一定的电压并达到一定的载流能力。由于工作电压低于60V,因此电缆的耐压电压水平必须至少为300V。每根芯线的最大电流应大约为1A。 这在使用TPE绝缘材料的情况下不是问题。 在此, RJ-45 连接器 决定了传输极限。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!