是否可以将D1集成到更高级别的控制系统中?

Michael Hornung | 31 7 月, 2019

你在这里:
< 全部话题

是的,这是可以的。 可用的通信接口 使连接到诸如PLC 或工业PC这样更高级别的工业控制系统变得非常容易。

但不仅如此……D1 与Arduino之类的微控制器或Raspberry Pi之类的单板计算机 一样可行。 因此,D1也为物联网项目做好了充分准备。

下面是一个小列表, 其中列出了已经应用的控制系统。

根据客户要求,数字 输入/输出、循环/方向信号、模拟输入,

采用CANopen或Modbus TCP (网关) 作为D1与高层控制之间的通信接口。

Siemens

  •                 Siematic 标识!
  •                 Siematic S7-1200
  •                 Siematic S7-1500
  •                 Siematic S7-300
  •                 Siematic S7-400

Servotronix

  •                 softMC301

Beckhoff

  •                 CX1020
  • CX5130

Mitsubishi

  •                 FX3G-40M

Raspberry Pi

  • 版本3
  •                 版本 2
  •                 Revolution PI

Arduino

  •                 Uno

BeagleBone

  •                 Black

基于PC的控制系统 软件

  •                 CODESYS
  •                 LabVIEW
  •                 MATLAB
您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

电机控制

时事通讯:

立即选择一个主题