对于在ATEX区域使用的电缆,必须牢记什么? Marco Thull | 5 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于5 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 对于在ATEX区域使用的电缆,必须牢记什么? < 全部话题 ATEX区域根据爆炸可能性进行分组。 原则上,可以说所用的材料是类似于重型橡胶材料。由于技术制造方面的原因,无法一直保证这一点 ,因此特定区域也可使用诸如 PUR和TPE 等材料。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于5 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Marco Thull 你在这里: 主要 电缆/chainflex高柔性电缆 对于在ATEX区域使用的电缆,必须牢记什么? < 全部话题 ATEX区域根据爆炸可能性进行分组。 原则上,可以说所用的材料是类似于重型橡胶材料。由于技术制造方面的原因,无法一直保证这一点 ,因此特定区域也可使用诸如 PUR和TPE 等材料。 顶 +1 踩 -0您已经发表过意见了!