可以在计算机上监视拖链的运行状况吗?

Russel He | 19 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

所有易格斯拖链传感器(推/拉监控、磨损、运动、磨损测量、断裂检测)都可以连接到icom上。 plus 模块。 该模块可以将测量数据传输到设备监控器或计算机上,并单独显示或显示在仪表板上。

EC数据的示例性表示。 PC上的T传感器

在计算机上显示和使用的优点是,在计算机上可以看到来自不同传感器的各种数据汇集在一起,因此可以对整个生产的概况有一个了解。 因此,对数据的评估要比传感器在“独立”模式下运行时的评估全面的多,并且只向相应的系统和顶帽(DIN)导轨模块发出信号。

与易格斯服务器联网以实现最佳的数据使用

任何使用ERP系统的人都可以选择及时地从易格斯订购到期的备件,以此便可快速更换部件,而不必长时间停止生产。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

传感器 数字化 预测性维护

时事通讯:

立即选择一个主题