How Can We Help?
我敢说,没有哪个电工喜欢剥电缆。
在工作台上剥电缆枯燥乏味。如果使用机器,则会因为空间狭窄、照明不良,而给我们带来完全不同的挑战,也存在受伤的风险。身处满是端子块和其他组件之间的控制柜中,根本就不可能好好工作。
剥电缆虽不是件令人愉快的事,但却是必须要做的。它和清扫车间或清理装配车辆被列为最不受欢迎的工作之一。因为剥开电缆后,您往往会发现芯线绝缘层已经损坏。如此一来,您又要重新开始,更糟的是您必须进行代价不菲的维修,否则电缆将会变得过短。

正确的剥电缆工具
针对标准化电缆如 NYM 或 NYY,我们已经有非常好用的剥线工具。例如,JOKARI 公司推出的那些产品。它们可以用来安全地剥开电缆而不损坏芯线。但是,要使这种工具好用,电缆就必须是对称制造的,这样才能方便进行圆形切割。此外,芯线在电缆中所处深度也必须是一样的。

对于标准电缆来说,这不是问题,但如果要处理不同制造商的特殊电缆,就很难做到这一点了。通常,优质电缆的构造是护套紧紧包裹住绞合结构或屏蔽层。通过这种方式,芯线在应用过程中可以被更好的导向。这使得电缆坚固耐用。但问题也随之而来,这种构造不利于快速和轻松地剥除护套。因此,用户需要在相对难剥的高品质电缆,和易剥但质量一般的电缆之间二选其一。
奇思妙想 —— 用开口条剥电缆
为解决电缆难剥的问题,几年前,我们在外护套中加入了一根线,以方便剥电缆。我的灵感来自于食品包装中的红色小膜条。

这个发明实在是太棒了,非常实用,这样一下子就能打开包装得到内容物。更重要的是,这个小膜条不会损坏包装和内容物。这不禁让我思考,为什么不在电缆中加入类似的设计呢?这就是这个奇思妙想的来源。虽然有了好的想法,但通往成功的道路却是漫长的。我们面临着许多问题,包括:应使用什么材质的线?要搭配什么颜色?如何将线嵌入到电缆中?这是否会影响标准认证?如何抓住这根线?要解决的问题实在太多了!

当时,我们从寻找可能适合的线开始。然后,我和我们的开发经理用纵向切割的方式打开电缆,去掉绞合结构,接着把线放在上面。最后,我们把之前剥离的护套重新套在它的周围,随后用线再次打开护套。虽然成功了,但总有种修修补补的感觉。
我们需要一根线!但它不是一根普通的线,像水线自然是不合适的。带着这个想法,我们找到了线材制造商,询问他们是否有相关经验。答案令我们失望!他们从未制造过相关产品。以前也从未有人有这样的需求。
然后,我们冒险与一家制造商开展了初步测试,我们的光缆中使用这家制造商的产品。在这次合作中,我们发现了一种线,它既能很好地切割护套,不会撕裂,同时又不会在运动中损坏芯线。随后,我们又进行了无数次的测试和试验,以确保安全。时至今日,我们将这根线,也就是我们常说的 CFRIP,用于我们的标准电缆中。几乎每款 PVC 或 TPE 护套的电缆的内护套或外护套里都有一条 CFRIP 剥线条。

CFRIP 剥线工具
在电缆中加入剥线条的优点是,即使要剥开较长的电缆也是很简单的。既不会损伤芯线,也不会伤到手,能节省 50% 的时间。

这个结果虽说还算理想,但对于当时的我们来说是不够的,因为我们很难抓紧这根剥线条。我们需要一种方法来更好地抓住线。实际上,这根线很细,用尖嘴钳可以轻松地抓住它撕开电缆,但用手指却很难牢牢抓紧。我们必须找到一种经济的解决方案。
因此,除了剥线条之外,我们还开发了一个小工具,可以牢牢抓住线,并在不损坏电缆的情况下剥开电缆。这就是 CFRIP 剥线工具。有了这个小把手,您就可以抓住剥线条,并安全地使用它打开护套,几乎就像拉链一样。只需拉动 CFRIP 剥线条,就能在可控的情况下剥开电缆到所需的长度。然后,您就可以方便地从护套中取出芯线。

相信您对这套解决方案已经有了充分的了解,不妨亲自试用一下。欢迎随时给我发邮件或打电话,我会给您寄去一个合适的样品供您试用。