什么是拓展链节?它有什么用? Phillip Hagedorn | 23 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于23 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 什么是拓展链节?它有什么用? < 全部话题 拓展链节是一个额外链节,通过横杆连接到两个外部侧板上。 拓展链节增加了E4拖链系列的负载能力(每个延展链节增加50%),并且允许宽度高达3,000 mm。 如需了解更多信息,请联系我们! 填充重量增加50% 填充重量增加100% 填充重量增加150% 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于23 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Phillip Hagedorn 你在这里: 主要 拖链 什么是拓展链节?它有什么用? < 全部话题 拓展链节是一个额外链节,通过横杆连接到两个外部侧板上。 拓展链节增加了E4拖链系列的负载能力(每个延展链节增加50%),并且允许宽度高达3,000 mm。 如需了解更多信息,请联系我们! 填充重量增加50% 填充重量增加100% 填充重量增加150% 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!