一个3D打印组件可以使用多长时间?

Dirk Zacharias | 15 7 月, 2019

Skip to main content
你在这里:
< 全部话题

大体上来讲,3D打印组件的使用寿命在很大程度上取决于负载和所选材料。扭矩、转速、拉伸载荷和压缩载荷等值起着决定性的作用。 制造工艺也会对部件的耐久性产生一定的影响。

与铣削相比,3D打印有数个优点。例如,可以优化齿形,以便增加接触面和更好的分布压力,从而可确保齿轮的使用寿命有所增加。易格斯的在线使用寿命计算器为齿轮提供了非常有用的解决方案。 在这里,您可以在线优化您的部件,以便使用正确的材料和正确的齿轮组合,获得尽可能最佳的使用寿命。

图片说明:3D打印的齿形经过优化获得更长的使用寿命

链接到:

使用寿命计算器

3D 打印服务

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!