类别:

耐磨带条

VECTOR环保奖之交大智邦多功能焊接机器人:复杂管线的巧妙集成

Jen Chen | 5 12 月, 2024

交大智邦在与某汽车行业实施的钢铝混合车身试制验证线建设项目中,面临的难点在于需要采用一台具有七轴功能的机器人集成多种焊接工艺,包括1把FDS(摩擦搅拌焊)枪、4把SPR(自冲铆接)枪、2把铝点焊枪、2把钢点焊枪以及1把无铆枪,以满足不同材质车身部件的焊接需求。

继续阅读……

igutex滑动轴承技术:双层卷绕创造出的坚固结构滑动轴承

Jen Chen | 29 11 月, 2024

igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承

在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。

继续阅读……

双重认可:iguverse荣获两个类目的2024红点品牌与传达设计奖

Jen Chen | 21 11 月, 2024

喜讯:国际知名的红点奖专家评审团授予虚拟现实平台iguverse“虚拟现实装置”和“展览设计元素”两个类目的奖项。这是对运动塑料专家igus的认可,igus致力于帮助中小企业更容易地获得创新的3D技术,以保持其全球竞争力。通过iguverse,客户无需自己开发即可更快、更高效、更可持续地展示和设计产品,还可以节省更多其他成本,例如可以缩小展览摊位的尺寸,并制作数字展品,而不再投资昂贵的实体展览模型。此次获奖推动了igus进一步开发和完善iguverse功能的进程。

继续阅读……

VECTOR铜奖之浙江大丰舞台控制系统:高速升降不是梦

Jen Chen | 20 11 月, 2024

以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。

继续阅读……

易格斯举行新工厂奠基仪式,向新而行

Jen Chen | 20 11 月, 2024

11月11日上午,2024年奉贤区第四季度重大项目开工暨易格斯亚太总部项目开工仪式在位于远东路的易格斯新工厂建设工地举行。奉贤区区委副书记、区长王益群宣布项目开工,区委常委、常务副区长王建东致辞,并与区人大常委会主任张培荣、区政协主席陈勇章、区委副书记唐晓腾等领导、上海市工业综合开发区党委书记、董事长李永杰、易格斯国际首席执行官Artur Peplinski、亚太区负责人Carsten Haecker、易格斯中国总经理毛建军等共同为项目培土奠基。

继续阅读……

便携式专业赛车模拟器

Jen Chen | 8 11 月, 2024

英国Greaves 3D Engineering公司开发了一款名为“The Ultimate Drivers Rig”的专业赛车模拟器,该模拟器可以快速折叠起来并收纳在一个航空箱内。这使得它们可以被轻松运输到赛车场、展览会和公司活动现场。为了减少旅行时的维护工作,工程师们采用了igus的诸多产品,包括拖链、滑动轴承以及坚固耐用且免润滑的直线和驱动技术等。

继续阅读……

使用igus新版readycable电缆查找器快速找到合适的驱动电缆

Jen Chen | 8 11 月, 2024

运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。

继续阅读……

VECTOR银奖之临工重机剪叉式高空作业平台:让车轮尽情转动

Jen Chen | 8 11 月, 2024

高空作业平台是一种服务于各个行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的机械。这些平台替代传统的吊篮、脚手架等设备,能够大幅度提高高空作业的安全性和效率。

继续阅读……

igus的塑料环保自行车开启环球之旅

Jen Chen | 28 10 月, 2024

随着启程信号发出,igus:bike®正式踏上了其环球之旅。为庆祝igus成立60周年,这款由回收塑料制成的创新亮橙色自行车将进行为期一年的环球之旅。此行旨在向行业合作伙伴、媒体代表和消费者推广一种新型的城市交通方式,它兼具骑行的乐趣和可持续环保理念。这款城市自行车体现了igus运动塑料产品的诸多优势:它不会生锈,无需润滑且几乎免维护。它的滚珠轴承、传动装置和飞轮也无需润滑,因为它们都是由高性能工程塑料制成的。同时,igus:bike还是向可持续塑料循环经济转型的一个成功范例。

继续阅读……

igus的新型办公室拖链OfficeChain:用于可升降办公桌的完美电缆导向解决方案

Jen Chen | 11 10 月, 2024

现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。

继续阅读……