How Can We Help?
电缆弯曲半径系数的有三种情况。
- 电缆固定铺设时的弯曲半径系数
- 电缆在柔性场合使用时的弯曲半径系数
- 电缆在拖链内使用时的弯曲半径系数
每个电缆系列的温度信息都分为三种不同的情况:固定安装、柔性场合(非拖链内)和拖链内移动。 该声明是基于DIN测试60811&和50305。涉及到固定电缆的冷冲击测试,测试方法是电缆在测试温度下放置十六小时。 此外,柔性电缆进行了的是绕包测试,将电缆缠绕在金属柱上,并在测试温度下放置十六小时。 如果电缆的外护套在十六个小时后没有任何裂缝或缺口,则两项测试均通过。 由于DIN标准不适用于拖链领域,也没有相关的测试程序,因此,为了确定这些值,易格斯在实际应用中进行了自己的测试。