电缆何时具有PoE功能?

Russel He | 5 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:

PoE的意思是“以太网供电”,它表示电缆不仅可以向负载传输数据,还可以向负载传输动能。 为此,电缆需要承受一定的电压并达到一定的载流能力。由于工作电压低于60V,因此电缆的耐压电压水平必须至少为300V。每根芯线的最大电流应大约为1A。 这在使用TPE绝缘材料的情况下不是问题。 在此, RJ-45 连接器 决定了传输极限。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

PoE功能

时事通讯:

立即选择一个主题