双重认可:iguverse荣获两个类目的2024红点品牌与传达设计奖

Jen Chen | 21 11 月, 2024

喜讯:国际知名的红点奖专家评审团授予虚拟现实平台iguverse“虚拟现实装置”和“展览设计元素”两个类目的奖项。这是对运动塑料专家igus的认可,igus致力于帮助中小企业更容易地获得创新的3D技术,以保持其全球竞争力。通过iguverse,客户无需自己开发即可更快、更高效、更可持续地展示和设计产品,还可以节省更多其他成本,例如可以缩小展览摊位的尺寸,并制作数字展品,而不再投资昂贵的实体展览模型。此次获奖推动了igus进一步开发和完善iguverse功能的进程。

iguverse的目的旨在帮助中小企业以一种更快、更高效和更可持续的方式展示和设计复杂的产品,无论是铣床、焊接技术还是港口岸电系统。(来源:igus GmbH)

戴上VR眼镜,拿起控制器,以虚拟形象的身份进入3D世界:越来越多的公司正在使用这种虚拟现实技术(VR),在工程、规划、培训和营销等领域开辟新天地。根据IT行业协会BITKOM最近的一项研究,五分之一的德国公司已经在使用VR应用程序,36%的公司正计划这样做,而57%的公司认为VR技术对保持公司未来的竞争力非常重要。“在这样一个时期下,我们也要关注预算和技术知识受限的中小型企业,确保它们不会错过这一未来技术,这一点至关重要。”igus市场营销主管Marco Thull说道。于是,igus与总部位于科隆的初创公司RAUM合作,在RAUM公司原有的VR平台的基础上开发了数字平台iguverse,以降低用户进入VR世界的门槛。其主要目的是使中小企业能够以一种更快、更高效和更可持续的方式展示和设计产品。即使没有技术知识的用户也能轻松上手。应客户要求,igus甚至将能为虚拟空间构建产品的数字孪生体。

igus荣获两个类目的红点奖

igus凭借iguverse平台荣获2024红点品牌与传达设计大奖。现在,这个国际奖项还表彰那些不仅技术先进,而且在创意设计、对观众的持久影响以及开拓新视角方面表现出色的VR装置。由24位专家组成的国际评审团授予了iguverse“虚拟现实装置”和“展览设计元素”两个类目的奖项。这是继去年iguverse两度荣获德国品牌奖后的又一次肯定。德国品牌奖是一个表彰模范品牌管理和杰出营销项目的行业奖项。

“我们的VR旅程才刚刚开始。”

红点奖评委尤其对igus在帮助中小企业在展览会上更容易地使用3D技术方面所做的努力给予了认可。“在虚拟展厅中,产品本身的尺寸不再需要考量。即使是巨大的钻机也能以逼真的方式展示出来,这在传统的实体展台上是不可能实现的。”Thull说道。H+B technics公司销售和市场营销主管Jan Olfenbüttel证实了这一点:“通过使用我们的船只和游艇升降系统的数字孪生体,我们可以随时随地逼真地展示我们的产品,甚至展示它们的运行状态。这在展览会上几乎是不可能实现的。同时,我们还节约了成本。相比于投资制作昂贵的展会模型,我们现在可以轻松且灵活地将新的3D模型集成到虚拟现实技术中,因此即便没有很大的展台面积,我们也能展示更多内容。”焊接和切割技术领域的专家Abicor Binzel公司也对元宇宙的潜力深信不疑。Abicor Binzel公司数字业务开发部门的Laura Lenk表示:“多亏了与igus的合作,我们才得以在2023年德国埃森焊接切割展览会上通过VR展厅展示我们的激光焊接和焊接产品,并增加了与客户的沉浸式互动。我们得以等比例展示我们的产品在汽车行业中的应用,并通过特定的应用来讨论问题。” “展会观众的积极反馈促使igus进一步开发该平台的功能。现在,我们已经在很大程度上实现了数字孪生的自动生成。如果客户给我们发送一个STEP文件,我们可以在几小时内制作出3D模型。”Thull解释道。igus自身也在尝试将VR技术用于其员工培训和工厂扩建规划中。Thull表示:“我们的虚拟现实之旅才刚刚开始。未来的可能性是无限的。”

您已经发表过意见了!

文章关键词:

iguverse 红点奖 虚拟展厅

时事通讯:

立即选择一个主题