VECTOR铜奖之浙江大丰舞台控制系统:高速升降不是梦
Jen Chen | 20 11 月, 2024
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
打造身临其境的感官盛宴
世界级的上海前滩31文化演艺中心的主舞台就是大丰的作品之一。前滩31文化演艺中心是一个多功能综合剧院,拥有一个2500座的大剧院和一个1500平米的黑匣子展演空间,满足不同类型展演活动的场地需求,是目前全上海最大的室内专业剧场。
大丰为前滩31演艺中心提供智能舞台、灯光、音响、座椅、活动看台等整体集成解决方案。围绕「音乐+」的演出定位,匹配国际领先的AES电子混响及电声系统,模拟后的混响时间可以达到2.5秒+的优质音效,可模拟出音乐厅的效果。大剧场通过360度无死角沉浸式设计,多维度散发浪漫,让每一位观众都能身临其境。

e-spool系统让高速升降供能更可靠
为了让舞台机械能稳定、安全地发挥效能以保证沉浸式效果,上海前滩31文化演艺中心主舞台吊挂设备全部为电动吊杆:可移动灯具吊杆可以灵活选择在不同的位置吊挂在电动吊杆上,电网顶部共有10台盘管(尺寸为长1.7m*宽1.858m*高1.78m),分左右两侧布置5台,分别给5条活动灯杆供电。每个活动电动吊臂上有两套卷线器,通过控制可实现卷取机和悬挂活动灯臂的电动吊臂同步升降平台,误差控制在 2mm 以下。大丰不仅要求升降设备在垂直移动时必须可靠和稳定,而且对于整体电缆导向系统的隐蔽性和高负载能力也特别看重。

最终,大丰选择在格栅上排布多台e-spool无滑环的电缆卷轴来实现灵活且可靠的动力和信号的传输,其升降速度最高可达1.5m/s。区别于市面上常见的传统卷筒,e-spool不仅有多种尺寸可选,可以在一个卷轴中排布不同类型的电缆,并且运行平稳、低噪音。它的结构非常紧凑,可以使用在狭小空间内,因此在舞台应用领域广受好评。这个舞台应用也获得了2024年vector中国赛区的铜奖。


关于首届vector奖中国赛区
动力电缆、数据电缆和液压软管是机器、系统和车辆的生命线。为了应对现代应用的挑战,电缆引导系统要满足的要求越来越高:无论是逐步微型化、先进机器人的复杂运动序列和杂技式的三维动作,还是预测性维护等传感器技术。为此,来自各个领域的工程师们都选择使用由高性能工程塑料制成的igus拖链,来实现最佳供电性能。
两年一次的vector大奖赛正是为了表彰其中引人注目的拖链应用,而今年的vector大奖赛不仅迎来了第九届,还首次推出地区赛,专为国内客户增设中国赛区。vector大奖赛和igus理念“精进技术,降低成本”是一脉相成的。面对挑战,igus始终选择和客户一起拥抱创新。
2026年vector大奖赛即将到来,同样设置了中国赛区,诚邀您参加,与各行各业的工程师们分享您的创新应用。